- Home
- Pressebereich
- Pressebereich
- Optimierte Hilti Nuron Akkus
Optimierte Hilti Nuron Akkus mit noch mehr Power

Kaufering, 07. April 2025 - Hilti stellt zwei optimierte Nuron Akkus vor: den B 22-290 und den B 22-195. Die neuen, leistungsstärkeren Akkus sind mit Zellen ausgestattet, die eine noch höhere Reichweite erzielen und ein optimiertes Wärmemanagement ermöglichen. Die Akkus eignen sich besonders für schwere Einsätze und können durch ihre zeitsparenden Eigenschaften Arbeitsabläufe effizienter gestalten.
Nuron, die kabellose Plattform von Hilti, deckt akkubetriebene Geräte von leichten bis schweren Anwendungen in allen Gewerken ab und kann mit kabelgebundenen und benzinbetriebenen Geräten der gleichen Leistungsklasse mithalten. Vom präzisen Befestigen bis zum Betonbrechen – alle Nuron Geräte arbeiten mit den gleichen austauschbaren 22 Volt Akkus und Ladegeräten. Entwickelt auf Basis der Lithium-Ionen Akkutechnologie, verfügen die Nuron Akkus über leistungsstarke Zellen und eine optimal gestaltete Schnittstelle zwischen Akku und Gerät. Die integrierte Elektronik liefert Informationen über die Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht so eine proaktive Optimierung des Geräteparks. Alle Nuron Akkus sind stoßfest und langlebig, was sie ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen macht.
Hilti hat die beiden leistungsstärksten Nuron Akkus der 22 Volt Plattform optimiert, um besonders anspruchsvolle Hammerbohr-, Schneid- oder Abbrucharbeiten noch effizienter zu gestalten.
Neue Zellen für mehr Reichweite und ein besseres Wärmemanagement
Die Zellen der Nuron Akkus B 22-290 und B 22-195 erlauben eine höhere Reichweite und können bei starker Beanspruchung auch in Spitzen sehr hohe Leistungen übertragen. Da sie im Betrieb deutlich langsamer erhitzen, werden Ausfallzeiten reduziert. Durch die niedrigere Temperatur, die der Akku dank des ausgeklügelten Wärmemanagements halten kann, sind auch die Abkühlzeiten nach der Nutzung bei intensiven seriellen Anwendungen bis zum nächsten Laden deutlich kürzer. Beide Akkus erreichen durch ihre optimierten Eigenschaften längere Laufzeiten bei gleichem Gewicht. Der Arbeitsprozess wird somit effizienter.
Nuron Akku B 22-290
Der Nuron Akku B 22-290 ist ein 22-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität innerhalb der Nuron Akku-Plattform. Mit seiner hohen Kapazität von 13,5 Amperestunden bietet dieser Akku maximale Laufzeit und Effizienz für schwere Anwendungen wie dem Schlagbohren, Schneiden und Abbrucharbeiten mit schweren Geräten wie dem Nuron Bohr-, Meißel- und Abbruchhammer TE 60-22, TE 500-22 und TE 2000-22 sowie den Trennschleifern DSH 600-22 ATC und DSH 700-22 ATC und dem neuen Nuron Akku Kernbohrgerät DD 150-U-22.
Nuron Akku B 22-195
Der Nuron Akku B 22-195 ist ebenfalls Teil der Nuron Plattform und somit ebenfalls ein 22 Volt-Lithium-Ionen-Akku, jedoch mit einer Kapazität von 9,0 Amperestunden. Dank neuer, für das Ladegerät optimierter ermöglicht der Nuron Akku B 22-195 einen höheren Ladestrom und damit eine um 50 Prozent schnellere Ladezeit in Verbindung mit dem Nuron Ultimade Ladegerät C 8-22, sodass Bauprofis mehr Zeit zum Arbeiten haben und weniger Zeit mit Laden verbringen. Dieser Akku ist für mittel- bis schwere Anwendungen wie Schleifen, Sägen und Bohren optimiert.