Sorgfältige Arbeit, pünktlich geliefert
Daniel Sedlmayr, selbstständiger Handwerker im Porträt
Daniels Firma steht für Zuverlässigkeit. Der Gerätepark und das Flottenmanagement von Hilti helfen dem Team von "Holz und Bau Sedlmayr", die Anforderungen ihrer Kunden mit Leichtigkeit zu erfüllen.
Erfahre hier, wie Daniel sein Unternehmen aufgebaut hat und was ihn jeden Tag aufs Neue motiviert.
Q&A mit Daniel Sedlmayr
Erzähle uns von deinem Unternehmen. Was hat dich dazu bewogen, ein Unternehmen in dieser Branche zu gründen?
Wir haben uns auf den Holzbau spezialisiert - also viele Altbausanierungen, Umbauten und kleinere Projekte. Ich habe das Unternehmen im Mai letzten Jahres gegründet. Mein Gedanke war: "Wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es nie."
Was zeichnet dein Unternehmen aus?
Die Vielseitigkeit der Projekte, die wir übernehmen. An einem Tag schließen wir ein großes Fassadenprojekt ab und am nächsten Tag nehmen wir einen kleinen Auftrag an.
Worauf können sich deine Kunden bei dir verlassen?
Unsere Arbeit ist präzise und wird pünktlich fertiggestellt. Wir sorgen dafür, dass Zeitpläne, Fristen und Vereinbarungen eingehalten werden. Dafür spricht die Anzahl an Stammkunden, welche durch Mund-zu-Mund Propaganda auf uns aufmerksam wurden.
Was bedeutet Verlässlichkeit für dein Unternehmen?
Wir stehen zu unserem Wort, und das ist mir wichtig. Es geht uns weniger um Bürokratie, als um die Einhaltung von Vereinbarungen mit unseren Kunden.
Warum hast du dich für Hilti entschieden?
Ursprünglich habe ich mich für Hilti wegen des Akku-Bohrhammers TE 6 entschieden - einfach der beste Bohrhammer auf dem Markt. Dann habe ich weitere Geräte gekauft, da ich sie mit dem gleichen Akku verwenden kann. Auf das Hilti Flottenmanagement bin ich auf einer Messe aufmerksam geworden, die planbaren Kosten und die garantierte Produktivität durch Reparaturen usw. hat mich dann auch überzeugt.
Wie wirken sich die Hilti Produkte auf die Produktivität und Zuverlässigkeit deiner Mitarbeiter aus?
Mein Team ist einfach produktiver, wenn wir hochwertige und zuverlässige Maschinen verwenden. Wenn man dann mit Nuron auch noch den gleichen Akku für mehrere Geräte nutzen kann, macht das unsere Arbeit auch einfacher und effizienter.
Kannst du ein Beispiel nennen, in dem der Service von Hilti dich unterstützt hat?
Bis jetzt hatte ich noch keinen Kontakt mit dem Kundenservice, da wir noch keine Probleme oder Fragen hatten. Wenn etwas ist, melde ich mich direkt bei meiner Verkaufsberaterin.
Mit lebenslangem Service und schnellen Reparaturen trägt Hilti dazu bei, die Betriebskosten durch niedrigen, planbare Kosten zu optimieren. Wie wichtig sind vorhersehbare Kosten für dein Unternehmen?
Sehr wichtig, auch für die Erstellung von Angeboten und die Kalkulation meiner Stundensätze. Jetzt kann ich, da ich die Kosten besser vorhersagen kann, genauere Angebote erstellen. Mit dem Flottenmanagement habe ich keine Kosten für Ausfallzeiten oder Reparaturen - wenn ich neue Geräte kaufen müsste, haben diese oft lange Lieferzeiten.
Was brauchst du, um als Unternehmen verlässlich zu sein?
So wie Daniels Kunden sich auf ihn verlassen können, wenn es um gute Arbeit geht, kannst du dich auf unser Team, unsere Geräte und unseren Service verlassen. Nehme dazu einfach mit einem Hilti Verkaufsberater Kontakt auf.
Daniels Favoriten
Akku-Bohrschrauber SF 4-22
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit Active Torque Control für alltägliche Bohr-Arbeiten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Mehr erfahren Jetzt kaufenAkku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron-Akku für mehr Drehmoment und Schrauben pro Ladung beim Befestigen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen.
Mehr erfahren Jetzt kaufenAkku-Bohrhammer TE 6-22
Vielseitiger Akku-Bohrhammer SDS Plus mit großem Bohrbereich, Zerspanungsfunktion und Schnellwechselaufnahme.
Mehr erfahren Jetzt kaufenAkku-Winkelschleifer AG 4S-22
Kabelloser, bürstenloser Winkelschleifer mit einstellbarer Drehzahl für das tägliche Trennen und Schleifen.
Mehr erfahren Jetzt kaufenBausauger VC 40M-X
Baustaubsauger zum Nass- und Trockensaugen mit automatischer Filterreinigung der Klasse M.
Multilinienlaser PM 30-MG
Kompakter Multilinienlaser- 3x360° selbstnivellierende grüne Linien für schnelleres Nivellieren, Ausrichten und Fluchten.
Mehr erfahren Jetzt kaufenLese auch die Geschichte weiterer selbstständiger Handwerker?
„Mit hochwertigen Werkzeugen macht meine Arbeit (mehr) Spaß.“
Für Carsten Schüller ist Verlässlichkeit eine der wichtigsten Eigenschaften für sein Unternehmen. Sein Team und die Geräte, die sie verwenden, müssen zuverlässig sein – das erwarten auch seine Kunden.
Carstens Geschichte lesen„Als selbstständiger Handwerker lege ich Wert auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis“
Jona Schönleben ist selbstständiger Unternehmer, der auf verlässliche Geräte und kalkulierbare Kosten zählt. Hilti hilft ihm bei beidem.
Jonas Geschichte lesen