Kaufering, 19. März 2018 – Der rote Hilti Koffer zeigt sich in neuem Design und verbesserter Funktionalität. So tragen ein intelligentes Griff-System oder anschauliche Gerätebezeichnungs-Clips zur Erleichterung des Baustellen-Alltags bei.
Gut 50 Jahre ist es her, seit Hilti den ersten Koffer für den sicheren Transport seiner Geräte auf den Markt gebracht hat, damals noch aus Metall. Nach fünf Jahren wurde auf Kunststoff umgestellt – damals eine absolute Revolution. Und auch im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Verbesserungen am Koffer. Als Identifikationsmerkmal und Symbol stetiger Weiterentwicklung setzt der Koffer seine Reise fort. Heute zeigt sich der neueste Hilti Koffer kantiger und mit zahlreichen intelligenten Features versehen. Dabei transportiert er nicht nur die innovativen Hilti Geräte und Werkzeuge, sondern jetzt auch Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Dübel.
Entscheidend sind die inneren und äußeren Werte
Auf den ersten Blick erstrahlt das neue Koffer-Design auch in Zukunft im unverwechselbaren Hilti Rot mit weißem Hilti Schriftzug. Es sind die kleinen, eher unscheinbaren Veränderungen, die einen großen Mehrwert für den Arbeits-Alltag bringen. Die Neuauflage des Hilti-Koffers, der in neun Größen erhältlich sein wird, erfreut beispielsweise durch ein praktisches Tragesystem: Ein schwenkbarer und ein fixierter Griff ermöglichen jetzt das gleichzeitige Tragen von zwei Koffern pro Hand, so dass wertvolle Zeit beim Auf- und Abbau gespart werden kann. Oder die neuen Gerätebezeichnungs-Clips am äußeren Rand des Koffers. Darauf ist nicht nur die Produktbezeichnung zu sehen, sondern auch eine eindeutige Symbolik, die auf einen Blick den Inhalt Koffers verrät.
Ein flexibles Innenleben zum einfachen und sicheren Verstauen von Werkzeugen und Kleinteilen wie Schrauben, Dübeln oder Nägeln bietet der neue Sortimentskoffer von Hilti. Damit kann jeder Kunde selbst bestimmen, wie das Innenleben des Koffers aussehen soll. Entsprechend des Gewerks sind verschiedene Kunststoff-Boxen verfügbar, die individuell zusammengestellt werden können.
Kompatibel mit Sortimo
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den neuen Hilti Sortiments-Koffer mit Inlay-Boxen zu bestücken, die das gleiche Größenmaß wie die Sortimo Insetboxen aufweisen und somit miteinander kompatibel sind. Kunden haben so die Möglichkeit, diese mit den Hilti Einlegeboxen individuell miteinander zu kombinieren, um so weitere Unterteilungen für Kleinteile und Verbrauchsmaterialien zu schaffen. Hilti bietet fünf unterschiedliche Größen an Inlay-Boxen an, Insetboxen zur weiteren Einteilung des Hilti Sortiment- Koffers können dann über Sortimo erworben werden. Zusätzlich ist eine der Koffergrößen ab sofort kompatibel zu den Sortimo Fahrzeugeinrichtungen. So kann sichergestellt werden, das auch bei während der Fahrt alles an Ort und Stelle bleibt.