Kaufering, 05. September 2022 – Das Bauunternehmen LEONHARD WEISS hat seinen Gerätepark mit über 300 hochmodernen Nuron Akku-Geräten von Hilti aufgestockt und ist somit das erste Unternehmen, welches die neue Technologie bereits im Einsatz hat.
Am 1. September hat Hilti die neue Akku-Plattform Nuron mit rund 70 neuen Geräten auf den Markt gebracht. Für den besonders interessierten und innovativen Kunden LEONHARD WEISS hat Hilti eine Auslieferung vorgezogen, sodass die Bauunternehmung bereits im August eine Lieferung von mehr als 300 neuen Geräten erhalten hat. Inklusive Akkus und Ladestationen handelt es sich um rund 1.200 Teile und umfasst vom Akkuschrauber bis Bohrhammer einen Großteil aller neu vorgestellten Geräte. Die Qualität der Hilti Geräte weiß das Bauunternehmen seit seiner Gründung zu schätzen. Als erster Hilti Kunde in Deutschland nutzt LEONHARD WEISS bereits die neue Technologie Nuron. „Die Nuron-Geräte von Hilti erlauben uns, eine größere Vielfalt an Gerätschaften mit demselben Akku zu betreiben. Dazu zählen auch schwerere Kaliber, welche früher als Akku-Variante undenkbar gewesen wären“, erzählt Michael Ehrmann, Einkauf Technik bei LEONHARD WEISS.
22-Volt-Akkuplattform mit bisher rund 70 neuen Geräten und integrierter Konnektivität
Nuron basiert auf einem einzigen Akkusystem, das den gesamten Bereich von leichten bis schwere Anwendungen abdeckt. Selbst Geräte, die bisher nur über Strom oder Benzin, betrieben werden konnten, sind nun auf der 22-Volt-Akku Plattform verfügbar. Somit sind sogar Anwendungen wie beispielsweise das Brechen und Schneiden von Beton mit den akkubetriebenen Abbruchhammer TE-2000 und Trennschleifer DSH 600-22 möglich. Die Vorteile finden sich auch in der technologischen Weiterentwicklung der Akkus. Zum einen sind sie aufgrund der Weiterentwicklung sehr langlebig und robust. Die Akkus verfügen über ein glasfaserverstärktes Gehäuse sowie externe Stossdämpfer und sind vollständig abgedichtet, sodass sie vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen auf der Baustelle geschützt sind. Zum anderen sind sie in Verbindung mit dem Ladegerät smart: Die integrierte Konnektivität ermöglicht bei jedem Ladevorgang die Übertragung von Daten mit Angaben zum Standort und zur Leistungsfähigkeit an die Hilti-Cloud, sodass sie für den Gerätepark verfügbar sind.
Der Zeit voraus – innovative Bauunternehmung nutzt bereits Nuron Vorteile
Diese Innovation hat den langjährigen Hilti Kunden, Bauunternehmung LEONHARD WEISS, mit Hauptsitz Göppingen / Satteldorf schon im Juni während einer Neuproduktpräsentation überzeugt. Die Unternehmensgruppe mit rund 6.500 Mitarbeitenden arbeitet unter dem Leitbild «Freude am Bauen erleben». Innovativ, modern, familiär – allesamt Schlagworte, die die Bauunternehmung in ihren Grundwerten beschreibt und ganzheitlich in allen Unternehmensbereichen lebt. Geht es um Innovation, sollte nicht nur der eigene Fuhrpark so effizient wie möglich sein. Auch hochmoderne Gerätschaften spielen eine wichtige Rolle für die Qualität, die Mitarbeiterzufriedenheit und letztlich für die Produktivität und Effizienz des gesamten Unternehmens. Mit dem langjährigen Partner Hilti geht LEONHARD WEISS nun einen Schritt weiter in Richtung Effizienzsteigerung und Digitalisierung der Flotte.
Neben der Leistungsfähigkeit der Hilti Produkte schätzt das Unternehmen die ON!Track Betriebsmittelverwaltung, die eine Lokalisierung der Geräte ermöglich und somit einen großen Beitrag zur Produktivität leistet. Die Ergänzung um die smarte Schnittstelle der Nuron Schnellladestation ist ein weiterer Bonus. Sobald ein Akku als nicht mehr ausreichend leistungsfähig von der Ladestation ausgelesen wird, wird dieser proaktiv über das Hilti-Flottenmanagement ausgetauscht und als Ersatzsendung innerhalb kürzester Zeit geliefert. Dieser datenbasierte Service ist ein enormer Zeit- und Kostenvorteil, da er Verzögerungen von Bau-abläufen vorbeugt und keine internen Verwaltungsaufwände benötigt werden. „Seit genau 20 Jahren machen wir gute Erfahrungen mit der Flotte und dem Flotten-Service von Hilti. Wir sind überzeugt, dass uns auch die neuen Nuron Geräte gut auf unseren Baustellen unter-stützen werden“, so Jürgen Voß, Leiter Einkauf Technik bei LEONHARD WEISS.