- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Installationssystem für schwere Anwendungen
Das Installationssystem für schwere Anwendungen
Produktiver, sicherer und nachhaltiger mit dem neuen Hilti MT-System
Die Zeiten des klassischen Stahlbaus für schwere Lastfälle in der Installation sind vorbei. Gehen Sie mit Hilti den nächsten Schritt. Modulare Schienensysteme sind heute die bevorzugte Wahl und das innovative Hilti MT-System für schwere Lasten bietet mehr Anwendungsoptionen. Es ist effizient, anpassungsfähig und wirtschaftlich.
Herausforderung für schwere Anwendungen
Zeitliche Verzögerungen und Kosten
Die Planung schwerer Installationen ist anspruchsvoll und aufwändig. Fehler in der Planung sind bei solchen Installationen nicht verzeihlich, da fehlerhaft berechnete Installationssysteme schnell zu Ausfällen führen können. Diese Unterbrechungen sind nicht nur ärgerlich, sondern erhöhen auch die ursprünglichen Montagekosten. Eine flexible Befestigungslösung ist unerlässlich, um beispielsweise Änderungen in Produktionslinien im industriellen Umfeld schnell umsetzen zu können. Bei verschweißtem sekundärem Stahlbau entstehen hohe Kosten und Zeitverluste, insbesondere weil qualifiziertes und damit teures Personal für Schweißarbeiten benötigt wird. In Zeiten des Fachkräftemangels stellt dies einen nahezu unkalkulierbaren Kostenfaktor dar.
Die Lösung für schwere Anwendungen
Modulare Installationssysteme
Modulare Schienensysteme bieten Ihnen für diese Herausforderungen wichtige Vorteile:
Sie nehmen hohe Lasten auf, wo benötigt - und reduzieren Stahl, wo nicht benötigt
Sie lassen sich einfach und ohne zeitaufwändige Nacharbeiten auf der Baustelle montieren
Sie können auch nachträglich jederzeit verändert, angepasst oder mit leichteren Systemen ergänzt werden
Die Wahl des Systems beeinflusst die Montage und die komplette Installation entscheidend. Moderne, modulare Schienensysteme macht Sie flexibel bei Planung und Ausführung, ohne Kompromisse bei die Stabilität der Anwendung. Mit dem Hilti MT-System bewältigen Sie nicht nur Herausforderungen wie thermische Ausdehnung, flexible Montage, Tragfähigkeit, Rohrbefestigungen, Korrosionsschutz und Brandschutz, sondern erhalten alle Vorteile eines modernen, modularen Schienensystems.
Das neue Hilti MT System
Ideal für hohe Lasten, hochflexibel & vielseitig einsetzbar
Das hochinnovative MT-System deckt durch die neuen Komponenten ihre Kernanwendungen insbesondere bei hohen Lastanforderungen perfekt ab. Mit dem MT-System sichern sie sich Vorteile besonders in:
- schweren Rohrbefestigungen, z. B. in der Industrie
- komplexen 3D Großinstallationen
- der Zusammenlegung unterschiedlicher Gewerbe in einer Konstruktion (Sanitär, Heizung, Klima und Elektrik)
Mit dem weiterentwickelten MT-System können Sie mit weniger Einzelkomponenten eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken. Der Montageträger ermöglicht nahtloses Fixieren und Verstellen der Verbindungs- und Befestigungselemente. So arbeiten Sie flexibel und vielseitig auf der Baustelle – ohne unerwartete Überraschungen im Installationsalltag.
Die Kombination von unserem MT System mit unserem adaptiven Drehmomentmodul SI-AT-A22 und Akku-Schlagschrauber SIW 6AT erlaubt Ihnen sogar auf die nachträgliche, erforderliche Überprüfung mit einem Drehmomentschlüssel zu verzichten. Eine LED Anzeige im Akku-Schlagschrauber zeigt eindeutig an, ob die Verbinder mit dem korrekten Drehmoment befestigt wurden. Jede einzelne Verbindung kann dokumentiert und nachgewiesen werden.
Diese Vorteile bietet das MT-System
Die Komponenten in der Übersicht
MT-TFB OC: Die Schraube für geschlossene Träger
Die Gewindeformschraube MT-TFB verbindet Winkel bzw. andere Komponenten absolut sicher mit den geschlossenen Montageträgern. Beim Einschrauben der Gewindeformschraube wird automatisch ein robustes DIN-Gewinde in den Kragen der Trägerbohrungen geschnitten, dies ermöglicht höchste Belastungen auf ihren Konstruktionen – und ist unglaublich schnell. Es sind keine zusätzlichen Muttern oder Unterlegscheiben notwendig.
Zum ProduktMT-TL: Innovatives Twist-Lock
Die Twist-Lock Flügelmutter MT-TL lässt sich durch eine leicht drehende Handbewegung sehr einfach in die Schienen einsetzen und die Position kann stufenlos verändert werden. Beim Verschrauben schneidet sich das Twist Lock in die Profillippe der Schiene ein und stellt eine hochpräzise, belastbare und absolut sichere Verbindung her.
Zum ProduktMT-90 H: Das Beste aus zwei Welten
Mit dem neuen Hybridprofil MT-90H von Hilti vereinen sich die Welten der schweren Träger mit der Flexibilität der offenen C-Profile. Medienanschlüsse werden so schneller und einfacher als je zuvor realisiert. Selbst komplexe 3D-Strukturen sowie platzsparende Designs sind auch bei hohen Lasten einfach umsetzbar. Die Vorteile beider Welten in einem Profil spart Material in der Anwendung und den damit verbundenen CO2 Ausstoß. Kürzeren Montagezeiten aufgrund der einfachen Handhabung führen zusätzlich zu geringeren Gesamtkosten der Installation.
Zum ProduktMT-C-GL HA OC: Der Allrounder
Der Hybridwinkel MT-C-GL HA OC ist ein echter Allrounder. Er kann in der Verbindung zweier Träger als flexibler 90° Winkel eingesetzt werden, außerdem eignet er sich optimal als Grundplatte. Besonders interessant ist, dass die Bohrungen mit dem MT-Profilen so abgestimmt sind, dass sie Unebenheiten im Beton spielend ausgleichen können. Auch sind durch das Höchstmaß an Flexibilität Wand – zu – Wand Installationen einfach zu realisieren.
Zum Produkt