- Home
- Lösungen
- Expertise
- Hilti Schulungen
- Dübelschulungen

DÜBEL
Ziel der Hilti Dübelschulungen ist es, dass Teilnehmer relevante Anforderungen verstehen und geeignete Lösungen im Rahmen der zulassungskonformen Montage kennen. In einer Kombination aus Theorie und Praxis werden Ihre Monteure sowohl in allgemeinen Grundlagen als auch spezifischen Themen Ihrer Branche geschult.

UNSERE DÜBELSCHULUNGEN IM ÜBERBLICK
Das Portfolio an Hilti Dübelschulungen zeichnet sich durch einen hohen Spezialisierungsgrad aus, denn Befestigungslösungen sind vielseitig und abhängig von individuellen Anwendungen. Die Schulungsinhalte orientieren sich dabei u.a. am Merkblatt „Hinweise für die Montage von Dübelverankerungen“ des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). So werden Sie Ihrer Verantwortung als ausführender Betrieb gerecht, geschultes Personal für die Montage von Dübelverankerungen einzusetzen.
Dübelschulung Professional – spezialisiert auf das Gewerk Stahl/Metall und Industrie
Umfassende Schulung in der Dübeltechnik.
Mehr InformationenWHG-Schulung (Wasserhaushaltsgesetz)
Schulung der Besonderheiten und Anforderungen an die Dübeltechnik bei WHG-Flächen.
Mehr InformationenDübelschulung Basic
Gewerkübergreifende Vermittlung der Grundlagen der Dübeltechnik.
Mehr InformationenSonstige Dübelschulungen
Dübelschulung Aufzugsbau, Grundlagen Holzbau, Kernkraftwerke, Leitschutzplanken.
Mehr InformationenDübelsCHULUNG PROFESSIONAL
Spezialisiert auf das Gewerk Stahl/Metall und Industrie
Zielgruppe: Monteure & Anwender
Format: Präsenzschulung
Wo: Im Hilti Store oder bei Ihnen vor Ort
Dauer: ca. 4 Stunden
Schulungsleiter: Ihr Hilti Verkaufsberater
Teilnahmebescheinigung: Ja. Teilnehmerbescheinigung für alle Teilnehmer.
Schulungsinhalte:
- Grundlagen der Dübeltechnik: Dübeltypen, -anwendungen und -wirkprinzipien
- Zulassungskonforme Montage entsprechend der Montageanweisung
- Anforderungen und Einflussfaktoren bei der Dübelauswahl
- Praxisteil: Montage chemischer und mechanischer Dübelsysteme mit Fokus auf Stahl/Metall oder Industrie-Anwendungen
Hinweis: Die Verpflegung und das Schulungsmaterial sind im Schulungspreis inbegriffen.
Inhouse-Schulung anfragenDÜBELSCHULUNG WHG (WASSERHAUSHALTSGESETZ)
Dübeltechnik in WHG-Flächen
Zielgruppe: Monteure & Anwender
Format: Online-Schulung (Auch in Kombination mit der Dübelschulung Professional Industrie möglich)
Wo: Online
Dauer: ca. 2 Stunden
Schulungsleiter: Professioneller Hilti Kundentrainer
Teilnahmebescheinigung: Ja. Teilnehmerbescheinigung für alle Teilnehmer.
Schulungsinhalte:
- Grundlagen und gesetzliche Rahmenbedingungen zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG), der AwSV und der Betonbaurichtlinie zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Dübelauswahl unter Berücksichtigung der WHG-Anforderungen und der Beschaffenheit der Ableitflächen und Rückhaltebereiche
- Zulassungskonforme Dübelmontage unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen an WHG-konform ausgeführte Arbeitsflächen
- Dokumentation der WHG-konformen Dübelmontage
DÜBELSCHULUNG BASIC
Allgemeine Grundlagen der Dübeltechnik
Zielgruppe: Monteure & Anwender
Format: Präsenzschulung
Wo: Im Hilti Store oder bei Ihnen vor Ort
Dauer: ca. 4 Stunden
Schulungsleiter: Ihr Hilti Verkaufsberater
Teilnahmebescheinigung: Ja. Teilnehmerbescheinigung für alle Teilnehmer.
Schulungsinhalte:
- Basiswissen zur Dübeltechnik
- Grundwissen zur zulassungskonformen Dübelmontage in Theorie und Praxis
- Montagekontrolle
Hinweis: Die Verpflegung und das Schulungsmaterial sind im Schulungspreis inbegriffen.
Inhouse-Schulung anfragenSonstige DÜBELSCHULUNGEN
Dübelschulung Aufzugsbau, Kernkraftwerke, Holzbau oder Leitschutzplanken
Zielgruppe: Monteure & Anwender
Format: Präsenzschulung
Wo: Im Hilti Store oder bei Ihnen vor Ort
Dauer: ca. 4 Stunden (je nach Schulungsart)
Schulungsleiter: Ihr Hilti Verkaufsberater oder professioneller Kundentrainer (je nach Schulungsart)
Teilnahmebescheinigung: Ja. Teilnehmerbescheinigung für alle Teilnehmer.
Schulungsinhalte:
Die Inhalte variieren, je nach gewählter Schulungskategorie - Aufzugsbau, Kernkraftwerke, Holzbau oder Leitschutzplanken.
Hinweis: Die Verpflegung und das Schulungsmaterial sind im Schulungspreis inbegriffen.
Inhouse-Schulung anfragenHÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Welche Produktgruppen werden in der Dübelschulung Professional geschult?
Es werden sowohl mechanische als auch chemische Dübelsysteme sowie Verbundschrauben geschult.
Wie lange ist die Teilnahmebescheinigung der Dübelschulung Professional und Basic als Nachweis gültig?
Die Bescheinigung Ihrer Schulungsteilnahme hat kein Verfallsdatum, bezieht sich allerdings nur auf die jeweils geschulten Dübel. Wir empfehlen, Ihr Wissen alle 3-5 Jahre im Rahmen einer Dübelschulung aufzufrischen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.
Welche Rolle spielt das DIBt?
Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) schreibt in seinem Merkblatt „Hinweise für die Montage von Dübelverankerungen“ u.a. vor, dass Monteure in der korrekten Dübelmontage geschult sein müssen. Dabei nennt das DIBt bestimmte Kompetenzanforderungen, die in der Hilti Dübelschulung vermittelt werden.
Ist eine Teilnahme an der Dübelschulung Professional Voraussetzung für die Teilnahme an der WHG-Schulung?
Sie sollten bereits ein Grundlagenwissen in der Dübeltechnik mitbringen. Wir empfehlen daher, im Vorfeld unsere Dübelschulung Professional absolviert zu haben.
Wie erlangt man den Sachkundenachweis gemäß §62 AwSV, um sich als WHG-Fachbetrieb zu qualifizieren und wie lange ist der Nachweis gültig?
„Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dürfen Tätigkeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten nur von qualifizierten WHG-Fachbetrieben durchgeführt werden. Dazu muss die betrieblich verantwortliche Person über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Vorgeschrieben ist das Absolvieren eines Grundkurses, eines Fachkurses und alle zwei Jahre die Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung.“ (Quelle: Link)
Die erlangte Qualifikation als WHG-Fachbetrieb ist demnach zwei Jahre gültig und muss nach Ablauf der Gültigkeitsdauer im Rahmen einer WHG-Fortbildung erneuert werden.
Die Hilti WHG-Schulung ist eine zusätzliche herstellerspezifische Schulung, die keiner Erneuerung bedarf.
Wir empfehlen, Ihr Wissen alle 3-5 Jahre im Rahmen einer WHG-Schulung aufzufrischen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.
Was ist der Unterschied zwischen einer Inhouse-Schulung, Sammelschulung und Online-Schulung?
Bei einer Inhouse-Schulung handelt es sich um eine geschlossene Schulung für Ihr Unternehmen allein, d.h. es nehmen keine Mitarbeiter anderer Unternehmen an dieser Schulung teil. Der Schulungstermin wird hier individuell mit Ihnen vereinbart.
Bei der Sammelschulung hingegen kommen Personen aus verschiedenen Unternehmen zusammen und besuchen einen von Hilti fest terminierten Schulungstag in einer Hilti Bildungsstätte.
Unter Online-Schulung versteht sich eine Live-Schulung, die im digitalen Rahmen stattfindet. Die Schulungsteilnehmer wählen sich am Computer über einen Meeting-Link ein und gelangen so in den virtuellen Schulungsraum.