- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Sicherheit auf der Baustelle
- Baustaub
- Baustaub effektiv vermeiden und entfernen

Baustaub entfernen und vermeiden
Staub auf der Baustelle wird oft unterschätzt. Dabei ergeben sich enorme Risiken für Ihr Unternehmen – von der Mitarbeitergesundheit über hohe, aber unnötige Kosten bis hin zu Baustellenstopps und Strafzahlungen, wenn Gesetze zur Staubbelastung in Ihrem Unternehmen nicht umgesetzt werden. Entsprechende Geräte helfen Staub auf der Baustelle zu verhindern oder die Staubentwicklung zu minimieren.

Wie kann Staubbelastung vermieden werden?
Damit Ihnen Staubverschmutzung bei Ihren Projekten kein Kopfzerbrechen mehr bereitet, können Sie aus unterschiedlichen Produkten zur Staubverminderung auswählen. Ob Sie Bohrarbeiten, Schneid- und Schlitzarbeiten, Grob- und Feinschliff, Meißel- und Abbrucharbeiten, Sägearbeiten durchführen, ein Gerät für das Staub- und Bohrschlammmanagement bei Kernbohrarbeiten benötigen oder einfach einen Luftreiniger oder Staubsauger suchen – wir stellen Ihnen wirkungsvolle Geräte zur Entstaubung auf der Baustelle zur Seite.

Ansteckbare Staubabsaugung für Bohrarbeiten
Mit ansteckbaren Staubsaugsystemen können Sie Bohrer oder Meißel staubfrei verwenden, da die eingebaute Absauganlage den Baustaub sofort absaugt.
Mehr erfahren
Baustaubsauger
Mit Baustaubsaugern reduzieren Sie direkt Staub bei verschiedensten Anwendungen, wie Bohren, Schlitzen, Schleifen oder Trennen.
Mehr erfahren
Hohlbohrer
Beim Bohren mit Hohlbohrern wird der Staub bereits während des Bohrvorgangs durch den angeschlossenen Hilti Staubsauger zuverlässig am Bohrkopf abgesaugt. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie bei Bohrarbeiten weniger Staub ausgesetzt sind und das Bohrloch zum Dübelsetzen oder für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse keiner weiteren Reinigung bedarf.
Mehr erfahren
Luftreiniger (AIC 1000 und 2000)
Luftreiniger oder Air Cleaner eignen sich besonders für Renovierungen und Bauarbeiten im laufenden Betrieb von Gebäuden, da sie die Feinstaubpartikel aus der Raumluft entfernen. Sie können mit dem breiten Schlauch punktuell Staub entfernen oder an eine Staubtrennwand angeschlossen werden.
Zu den Produkten Details zu den LuftreinigernARBEITSSCHUTZ LOHNT SICH MIT DER BG BAU FÖRDERUNG
Sie wollen Ihre Mitarbeiter vor Staub schützen - die BG Bau unterstützt Sie dabei
Arbeiten Sie staubfrei und sichern Sie sich Preisvorteile bis zu 750,- €. Gilt auch für Geräte im Flottenmanagement.
Sie fragen sich, welche Geräte von der BG Bau gefördert werden und wie Sie die Förderung beantragen können?
Alle Details zur BG Bau Förderung finden sie hier:
Fragen & Antworten
Wieso soll ich Baustaub entfernen?
Baustaub abzusaugen ist eine effektive und essenzielle Maßnahme, um Ihre Arbeitssicherheit und Gesundheit zu schützen sowie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Geräte zu erhöhen. Staub bei Bauarbeiten zu entfernen, hat deutliche gesundheitliche und wirtschaftliche Vorteile.
Gesundheitliche Vorteile, Baustaub zu entfernen
Die Staubabsaugung auf der Baustelle ist zentral für Ihre Gesundheit und Arbeitssicherheit. Effiziente Staublösungen reduzieren das Krankheitsrisiko und können Handwerker in folgenden Branchen schützen, die von den Gefahren des Feinstaubs (Quarz- oder Holzstaub) betroffen sind:
- Bauwesen, besonders im SHK-Bereich
- Elektrobranche
- Trockenbau
- Metallindustrie
- Glasindustrie
- Tonwarenindustrie
- Baustoffindustrie
- Natursteinindustrie
Wirtschaftliche Vorteile der Staubabsaugung auf der Baustelle
Staubpartikel effektiv abzusaugen, bringt außerdem wirtschaftliche Vorteile mit sich:
- Verlängerte Lebensdauer Ihrer Geräte um 60 % und Ihrer Werkzeuge um 20 %
- Reduzierter Aufwand für Reinigung und Wartung Ihrer Geräte
- Erhöhte Geräteleistung um 20 %
- Reduzierte Wahrscheinlichkeit des Geräteausfalls und Reparaturbedarfs
- Zeitersparnis in Bezug auf Reparatur und Reinigung
- Deutlich verkürzte Vor- und Nachbereitungszeit auf der Baustelle
- Förderung der BG Bau für Staubabsauger und weitere Geräte für den Arbeitsschutz
Wie kann ich Baustaub vermeiden?
Staubpartikel-Entfernung beginnt bereits bei einer Staub reduzierenden Arbeitsweise wie der Direktbefestigung und der Nass- oder Feuchtbearbeitung von Materialien. Wenn Sie auf der Baustelle ausreichend lüften, regelmäßig Staubpartikel absaugen und entstehenden Schutt und Schmutz sofort wegräumen, können Sie viel zusätzlichen Staub vermeiden. Außerdem vermindern ein Aufgaben-Rotationssystem und eine Atemschutzmaske die Staubbelastung der Mitarbeitenden.
Staubentwicklung minimieren mit dem STOP-Prinzip
Das STOP-Prinzip zeigt auf, welche grundsätzlichen Möglichkeiten es gibt, Baustellenstaub
zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu erhöhen:
- Substitution:
Nutzen Sie sichere Geräte und Arbeitsweisen, damit so wenig Staub wie möglich überhaupt entsteht. Schauen Sie sich hierzu bei den Bohrgeräten mit integriertem Staubabsauger um. - Technische Maßnahmen:
Setzen Sie Maschinen, Werkzeuge und Technologien ein, welche Staub in der Luft reduzieren. - Organisatorische Maßnahmen:
Gehen Sie in Bezug auf die Arbeitsmethoden und die Arbeitsorganisation neue Wege im Kampf
gegen Baustaub. - Persönliche Schutzmaßnahmen:
Schützen Sie besonders Ihre Atemwege auf der Baustelle mit einer persönlichen Schutzausrüstung,
um Ihre Gesundheit langfristig zu erhalten.
Staubkontrolle mit dem Know-How von Hilti
Mit diesen neun Tipps können Sie Baustellenstaub vermeiden und ermöglichen ein sicheres Arbeitsumfeld, unabhängig von der Art der Arbeit:
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Werkzeuge und Zubehör
- Beachten Sie die Anleitung des Herstellers
- Achten Sie auf die sachgemäße Verwendung des Staubsaugers
- Verwenden Sie auf das Material abgestimmte Werkzeuge und Zubehör
- Ersetzen oder schärfen Sie das Trennwerkzeug rechtzeitig nach
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes
- Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung
- Reinigen Sie den Arbeitsplatz in regelmäßigen Abständen
- Wirbeln Sie den Staub nicht auf
Sicherheitsschulung Staub

Um eine sichere, Staub reduzierende Arbeitsweise zu erreichen und Staubentstehung zu vermeiden, müssen Ihre Mitarbeiter zum Thema Staub geschult sein. Dafür bieten wir Ihren Mitarbeitenden mittels unserer Safety-Trainings ausreichende Informationen über die potenziellen kurz- und langfristigen Risiken durch Staubbelastung und entsprechende Präventivmaßnahmen.
Unsere Sicherheitsschulung:
- Dauer: 60 Minuten
- Teilnehmer: bis zu 10 Personen
- Ort: in Ihrem Unternehmen, direkt auf der Baustelle oder auf Anfrage im Hilti Store
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Möchten Sie mehr über unsere Lösungen & Produkte zur Minimierung der Staubbelastung auf Ihre Baustelle erfahren? Füllen Sie dazu einfach das nachstehende Formular aus und wir melden uns bei Ihnen.