Zum Hauptinhalt

Geländeranschlüsse mit PROFIS Engineering nach Eurocode bemessen

Hilti Ingenieurberatung
Lesedauer: < 15 Minuten
Fachartikel

Geländeranschlüsse müssen als System aus Lastmodell, Profil, Ankerplatte, Dübelanordnung und Betonrandbedingungen bewertet werden. Der Artikel zeigt, wie PROFIS Engineering die Bemessung nach Eurocode unterstützt, welche Nachweise für Stahl, Schweißnaht, Ankerplatte und Befestigung relevant sind und wie realistische Eingaben zu prüffähigen, materialeffizienten Lösungen führen.

Befestigungs- und Verbindungstechnik
Befestigungstechnik für Dübel
Software & Services

Einfach, normgerecht und wirtschaftlich

Geländeranschlüsse im System betrachten

Geländeranschlüsse werden durch das Zusammenspiel von Pfostenabstand, Geländerfüllung, Anschlussgeometrie, Ankerplattensteifigkeit, Dübelanordnung und Betonrandbedingungen bestimmt. Ändert sich eine dieser Größen, ändern sich häufig auch Schnittgrößen, Dübelkräfte und maßgebende Nachweise.

Eine getrennte Betrachtung von Profil, Ankerplatte und Befestigung führt deshalb oft zu konservativen Lösungen. Pauschale Lastverteilungen, ideal starre Ankerplatten oder eine nachträgliche Dübelauswahl können sicher sein, erfordern aber häufig mehr Stahl, breitere Ankerplatten oder größere Verankerungstiefen als statisch notwendig.

Das PROFIS Engineering Geländermodul von Hilti bildet den Geländeranschluss als Gesamtsystem ab. Dazu gehören der Verformungsnachweis des Geländers (bis zu 30mm), das Knickverhalten bzw. der Stabilitätsnachweis des Pfostens, der Spannungsnachweis von Profil und Ankerplatte, der Schweißnahtnachweis nach EN 1993-1-8 sowie die Befestigungsnachweise im Beton nach EN 1992-4. Je nach Lastsituation werden Stahlversagen, Herausziehen, Betonausbruch, Betonkantenbruch und kombinierte Zug- und Querbeanspruchung berücksichtigt.

Die maßgebenden Nachweise greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Ein größerer Pfostenabstand erhöht das Moment am Geländerfußpunkt. Eine geschlossene Glasfüllung kann den Windansatz stärker beeinflussen als die eigentliche Holmlast. Eine dünnere Ankerplatte kann die Dübelkräfte ungleichmäßiger verteilen. Ein anderer Dübeltyp verändert mögliche Verankerungstiefen, Randabstände oder Montagebedingungen.

Das Geländermodul macht diese Wechselwirkungen sichtbar. Es ersetzt nicht die technische Bewertung, sondern zeigt, welche Eingaben, Komponenten und Nachweise die Lösung bestimmen. Der Bemessungsworkflow führt vom Tragmodell bis zum prüffähigen Bericht.

Barrierefreie Rampe und Treppenanlage mit Metallgeländern für stufenlosen und konventionellen Zugang entlang einer Gebäudefassade.

Abbildung 1: Geländerkonstruktion an Rampe und Treppe

Lastmodell, Anschluss, Befestigung

Drei Hebel bestimmen, ob eine Geländerbemessung technisch passend und wirtschaftlich bleibt: ein realistisches Lastmodell, eine tragwerksnahe Bewertung von Profil und Anschluss sowie eine Befestigung, die zur maßgebenden Versagensart passt.

Der erste Hebel ist die realistische Lastverteilung. Bei einer stirnseitigen Geländeranbindung kann eine als ideal starr angenommene Ankerplatte zu anderen Dübelzugkräften führen als eine verformbare Anschlussplatte. Bei einer geschlossenen Glasfüllung wirkt Wind anders auf das System als bei einer Stabfüllung. Ein realistischer Lastansatz hilft, lokale Spannungsspitzen zu erkennen und unnötig konservative Reserven zu vermeiden.

Der zweite Hebel ist die Bewertung von Profil und Anschluss. Wenn ein Rund- oder Rechteckhohlprofil die Anforderungen an die Querschnittsklasse erfüllt (also wenn das Durchmesser-Profilstärken-Verhältnis der Querschnitte dies nach EC3 zulässt), wird der plastische Bemessungsansatz nach Eurocode 3 angesetzt. Das kann bei gleicher Last geringere Wanddicken oder größere Pfostenabstände ermöglichen als eine rein elastische Bemessung. Bei Flachstahl ist dieser Schritt gesondert zu bewerten, da die Einordnung nicht in gleicher Form wie bei klassischen Hohlprofilen erfolgt und der Eurocode diesen nicht berücksichtigt.

Der dritte Hebel ist die passende Dübelauswahl. Bei kleinem Randabstand kann Betonkantenbruch maßgebend werden; dann hilft ein größerer Dübeldurchmesser allein häufig nicht weiter. Eine geänderte Dübelanordnung oder eine größere Ankerplatte kann in diesem Fall die sinnvollere Maßnahme sein. Bei maßgebendem Stahlversagen des Dübels kann dagegen ein größerer Durchmesser oder ein anderes Material die richtige Wahl sein. Entscheidend ist die Kombination aus Lastniveau, Untergrund, Randabständen, Korrosionsanforderungen und Montagebedingungen.

Akkuwerkzeug bei der Montage eines Geländerpfostens auf einer Betonkonsole mit mechanischer Befestigung.

Abbildung 2: Montage eines Geländerpfostens auf Beton mit Hilti HST4 Bolzenanker und AT-Modul

Vom Lastmodell zum Nachweis

Der Bemessungsworkflow folgt der Logik des Tragmodells. Zunächst wird die Anwendung in PROFIS Engineering festgelegt:

  • stirnseitige Anbindung

  • seitliche Treppenanbindung

  • Anbindung auf der Bodenplatte

  • stirnseitige Anbindung an einer Brüstung

  • Anbindung auf der Brüstung

  • Anbindung an der Unterseite einer Betonplatte.

Die gewählte Anwendung bestimmt, wie die Lasten in den Untergrund eingeleitet werden und welche Verbindungstypen verfügbar sind. Bei stirnseitigen Anwendungen kann je nach Profil und Geometrie zwischen einer 90°-Anbindung und einer direkt angeschweißten Verbindung gewählt werden. Zur Grundgeometrie gehören Pfostenhöhe, Pfostenabstand, Anzahl der Felder, Geländerverlauf, Anschlusslage und ein möglicher Versatz zwischen Profil und Ankerplatte. Bei Außenanwendungen ist der Füllungsgrad der Geländerfüllung relevant: Geschlossene Füllungen aus Glas, Blech oder Platten erzeugen andere Windbeanspruchungen als Geländer mit horizontalen oder vertikalen Stäben.

Für Holm und Pfosten stehen gängige Profilarten zur Verfügung: Vierkantstahl, Rechteckrohr, Quadratrohr, Rundhohlprofil und Doppelflachstahl. Die Profilabmessungen können aus hinterlegten warm- und kaltgewalzten Standardgrößen gewählt oder projektbezogen angepasst werden. Rotation und Exzentrizität helfen, die tatsächliche Anschlussgeometrie abzubilden. Zusätzlich können Pin bzw. Dornanschlüsse zwischen Pfosten und Holm sowie angeheftete sowie durchgehend verbundene Fahnenbleche als Pfosten-Ankerplattenverbindung berücksichtigt werden.

Die Profilwahl beeinflusst Stahlverbrauch, Verformung, Stabilität und Anschlusskräfte. Bei schlanken Profilen kann der Stabilitätsnachweis maßgebend werden. Bei Hohlprofilen ist häufig die Kombination aus Verformung, Spannung und Anschlussmoment entscheidend. Bei Flachstahl- oder Doppelflachstahlprofilen rücken Querschnittsklasse, Knickverhalten und Lasteinleitung in die Ankerplatte stärker in den Vordergrund.

Einwirkungen, Untergrund und Montage

Die Bemessung beginnt mit den Einwirkungen. Zuerst wird festgelegt, welche Nutzung vorliegt und welche Lasten daraus anzusetzen sind. Private Bereiche, öffentlich zugängliche Bereiche, Bereiche mit Menschengedränge oder Brücken führen zu unterschiedlichen Holmlasten und Lastkombinationen. Ergänzend können Eigenlasten, zusätzliche vertikale Einwirkungen und Windlasten berücksichtigt werden. Für Deutschland lassen sich Windlasten über Standort- und Gebäudedaten ermitteln. Und sollten Sie gänzlich abweichende Einwirkungen vorliegen haben, so besteht ebenfalls die Möglichkeit diese anwenderdefiniert zu hinterlegen - inklusive frei wählbarer Sicherheits- und Kombinationsbeiwerte.

Aus diesen Einwirkungen ergeben sich die Schnittgrößen für Pfosten, Verbindung und Ankerplatte. Damit ist das Lastmodell die Grundlage für die spätere Dübelbemessung. Eine geschlossene Füllung aus Glas, Blech oder Platten kann dabei eine andere Beanspruchung erzeugen als eine offene Stabfüllung. Der gewählte Füllungsgrad sollte deshalb bei Geländern im Außenbereich mit Windeinfluss zur tatsächlichen Ausführung passen.

Metallgeländer mit Streckmetallfüllung, befestigt über eine angeschweißte Fußplatte und mechanische Verankerungen auf einer Betonplatte.

Abbildung 3: Geländer mit Metallgitterfüllung

Im zweiten Schritt werden die Randbedingungen für die Befestigung definiert. Dazu gehören Untergrund, Bauteilgeometrie, Randabstände, vorhandene Bewehrung, Bohrverfahren, Bohrlochzustand, Installationsbedingungen und der Temperaturbereich. Diese Angaben steuern die Nachweise nach EN 1992-4 und beeinflussen, ob Stahlversagen, Herausziehen, Betonausbruch, Betonkantenbruch oder eine kombinierte Beanspruchung maßgebend wird.

Bei chemischen Verbundsystemen sind Kurz- und Langzeittemperaturen relevant, weil sie den Mörtelwiderstand und damit Dübelgröße und Verankerungstiefe beeinflussen. Die vorhandene Bewehrung wird ebenfalls nach EN 1992-4 berücksichtigt. Für Betonversagensarten wird unter anderem geprüft, ob die Oberflächenbewehrung als weit oder eng liegend einzustufen ist. Eine kontrollierende Spaltbewehrung kann angesetzt werden, wenn sie im Bauteil vorhanden ist und die normativen Anforderungen erfüllt.

Die Montageart der Ankerplatte bildet den dritten Baustein. Direktmontage, Abstandsmontage und unterfütterte Ankerplatten führen zu unterschiedlichen Beanspruchungen der Befestigung. Bei Abstandsmontage werden Abstandshöhe und Einspanngrad definiert, weil sich dadurch Biegemomente im Dübel und die Verformung des Anschlusses verändern können.

Ankerplatte und Dübelkräfte realistisch bewerten

Die Ankerplatte verbindet Stahlkonstruktion und Befestigungssystem. Ihre Geometrie, Dicke und Steifigkeit beeinflussen Dübelkräfte, Kontaktpressungen und Verformung des Anschlusses. Standardgeometrien und nutzerdefinierte Plattenformen können an die tatsächliche Einbausituation angepasst werden.

Metallgeländer mit Pfostenbefestigung über Fußplatten und mechanische Verankerungen auf einer Betonplatte.

Abbildung 4: Geländerpfosten mit Fußplattenbefestigung und mechanischen Verankerungen auf einer Brüstung

Bei klassischen Geländeranschlüssen kann die Ankerplattendicke auf Basis eines Spannungsnachweises unter Annahme einer biegesteifen Platte bewertet werden. Bei verformbaren Anschlussdetails ist die Lastverteilung stärker von der Steifigkeit der beteiligten Komponenten abhängig.

Eine verformbare Ankerplatte kann einzelne Dübel stärker belasten als eine starre Annahme. Der innere Hebelarm kann sich verändern, Kontaktpressungen unter der Platte können maßgebend werden und lokale Spannungsspitzen können die erforderliche Plattendicke beeinflussen. Deshalb sollte die Ankerplatte nicht losgelöst von Profil, Schweißnaht und Befestigung bewertet werden.

Für die Befestigung werden die maßgebenden Versagensarten nach EN 1992-4 geprüft, zum Beispiel Stahlversagen des Dübels, Herausziehen, Betonausbruch, Betonkantenbruch sowie kombinierte Zug- und Querbeanspruchung. Filter nach Dübeltyp, Material, Verankerungstiefe oder Einbausituation unterstützen den Vergleich technisch möglicher Lösungen.

Die Materialauswahl richtet sich nach Anwendung und Umgebung. Bei Außenanwendungen sind Korrosionsanforderungen früh zu berücksichtigen. Die Verankerungstiefe kann innerhalb der zulässigen Grenzen manuell gewählt oder optimiert werden.

Bei benutzerdefinierten Dübelanordnungen ist zu prüfen, ob ein verfüllter Ringspalt erforderlich ist und welche Bemessungsmethode angewendet wird. Gerade bei unregelmäßigen Anordnungen, kleinen Randabständen oder höheren Querkräften ist die Modellannahme für die Lastverteilung entscheidend.

CBFEM für direkt geschweißte Anschlüsse

Direkt angeschweißte stirnseitige Pfostenanbindungen werden mit der komponentenbasierten Finite-Elemente-Methode betrachtet. CBFEM zerlegt den Anschluss in Stahlprofil, Ankerplatte, Schweißnaht, Dübel und Betonkontakt. Daraus werden Schnittgrößen, Verformungen, Spannungen und Ausnutzungen ermittelt.

Relevant ist CBFEM vor allem bei frontalen Anschlüssen mit direkt angeschweißtem Pfosten, bei exzentrischen Anschlussdetails und bei bestimmten Doppelflachstahlvarianten. Der Ansatz ist nicht für jede Geländerverbindung erforderlich, sondern dort sinnvoll, wo die Anschlusssteifigkeit die Lastverteilung und die maßgebenden Nachweise deutlich beeinflusst.

Der Schweißnahtnachweis erfolgt bei direkt geschweißten Verbindungen nach EN 1993-1-8. Schweißnahtdicke, Material und wirksame Schweißnahtlänge können im Modell definiert werden. Die Auswertung zeigt, an welchen Stellen die Schweißnaht maßgebend wird und ob die resultierenden Spannungen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.

Die CBFEM-Auswertung kann zeigen, ob der maßgebende Versagensfall im Profil, in der Schweißnaht, in der Ankerplatte, in einzelnen Dübeln oder im Betonkontakt liegt. Damit wird erkennbar, welche Komponente gezielt angepasst werden muss.

Doppelflachstahl richtig einordnen

Doppelflachstahl ist für Geländer- und Glasgeländerkonstruktionen relevant, bei denen die Lasten nicht über ein klassisches Hohlprofil in die Ankerplatte eingeleitet werden. Typische Fälle sind versetzte Flachstahlpfosten, Geländer mit zwei Flachstählen oder Anschlussdetails mit direkt angeschweißten Varianten.

Die abweichende Lasteinleitung macht den Anschluss besonders empfindlich gegenüber Exzentrizität, Schweißnahtausbildung und lokaler Plattenverformung. Je nach Anschlussart wird die Verbindung mit CBFEM simuliert und nach Eurocode ausgewertet. Profilwahl, Schweißnahtausbildung und Anschlusssteifigkeit bestimmen gemeinsam, ob Biegespannung, Knicken, Schweißnaht, Ankerplatte oder Befestigung maßgebend wird.

Für Flachstähle ist die Bewertung der plastischen Bemessung besonders sorgfältig vorzunehmen, da sie im Eurocode 3 nicht in gleicher Form wie klassische Hohlprofile abgedeckt sind. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Hilti für diesen Fall ausführliche Tests durchführen lassen, um dem Anwender auch eine plastische Bemessung mit Flachstahl zu ermöglichen. Diese Funktion kann manuell in PROFIS Engineering aktiviert werden, die Entscheidung bleibt jedoch projektspezifisch zu bewerten.

Nachweisgrenzen erkennen und anpassen

Wenn ein Nachweis nicht erfüllt ist, sollte zuerst die Ursache identifiziert werden. Ein größerer Dübel löst kein Problem, wenn die maßgebende Ausnutzung in der Schweißnaht, im Profil, in der Ankerplattenverformung oder in der Geländerverformung liegt. Umgekehrt muss ein Profil nicht vergrößert werden, wenn die Ursache aus Randabstand, Verankerungstiefe oder Betonversagen entsteht.

Die Anpassung sollte zur Ursache passen: Bei maßgebendem Stahlprofilnachweis kommen größere Wanddicken, ein anderer Profiltyp oder ein reduzierter Pfostenabstand infrage. Bei maßgebender Schweißnahtausnutzung sind Schweißnahtdicke, Schweißnahtlänge oder Anschlussgeometrie zu prüfen. Bei Betonkantenbruch können größere Randabstände, eine geänderte Dübelanordnung oder eine größere Ankerplatte wirksamer sein als ein größerer Dübeldurchmesser. Bei Stahlversagen des Dübels können Dübeltyp, Durchmesser oder Material entscheidend sein.

Variantenvergleich und Berechnung mehrerer möglicher Dübellösungen unterstützen diese Entscheidungslogik. Bei CBFEM-basierten Verbindungen ist die Rechenzeit höher, weil die Verbindung iterativ analysiert wird; automatische Optimierungen sind deshalb nur eingeschränkt verfügbar.

Montage eines Geländerpfostens auf Beton mittels mechanischer Verankerungen und akkubetriebenem Montagewerkzeug.

Abbildung 5: Montage eines Geländers mit Hilti Betonschrauben HUS4-H

Vom Eingabemodell zur optimierten Lösung

Das Berechnungsergebnis hängt direkt davon ab, wie genau die reale Ausführung im Modell beschrieben wird. Nutzungskategorie, Windansatz, Füllgrad, Betonfestigkeit, Bauteildicke, Randabstände, Bewehrung, Temperatur, Bohrverfahren, Montageart und Korrosionsanforderungen müssen deshalb zueinander passen. Formal richtige Eingaben führen nur dann zu einem geeigneten Ergebnis, wenn sie dieselbe konstruktive Situation abbilden.

PROFIS Engineering setzt genau an dieser Schnittstelle an. Das Geländermodul führt Lastmodell, Anschlussdetail und Befestigungsnachweis in einem durchgängigen Bemessungsprozess zusammen. Es zeigt, welche Komponente die Lösung begrenzt, welche Varianten technisch möglich sind und welche Anpassung rechnerisch wirksam ist.

Bei geeigneten Stahlprofilen kann die plastische Bemessung nach EC3 zusätzliche Tragreserven erschließen, weil das nichtlineare Materialverhalten bei der Ermittlung der Schnittgrößen berücksichtigt wird. Dadurch können geringere Profilabmessungen, größere Pfostenabstände oder besser ausgenutzte Anschlussdetails möglich werden. Bei Flachstahlprofilen ist der Ansatz gesondert zu bewerten; je nach Projekt kann elastische oder plastische Bemessung maßgebend sein.

Die Stärke des PROFIS Engineering Geländermoduls liegt in der Verbindung aus normbasierter Nachweisführung, projektspezifischer Anpassbarkeit und Variantenvergleich. Eine wirtschaftliche Geländerbemessung entsteht nicht durch die isolierte Optimierung einzelner Bauteile, sondern durch die abgestimmte Bewertung von Lasten, Profil, Ankerplatte, Befestigung und Untergrund. PROFIS Engineering macht diese Zusammenhänge transparent und unterstützt dabei, tragfähige, prüffähige und materialeffiziente Lösungen zu entwickeln, wobei die finale Auswahl der Lösung eine ingenieurmäßige Entscheidung bleibt.


Weiterführende Links:

Kontaktieren Sie die Hilti Ingenieurberatung

Kostenfreie Bemessungssoftware PROFIS Engineering

Webinaraufzeichnung "Geländer wirtschaftlich bemessen"

Praxisleitfaden zur Geländerbemessung mit PROFIS Engineering