Zum Hauptinhalt
Warenkorb
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung3 months ago

Einordnung, Bedeutung und Verantwortung nachträglich installierter Befestigungen

Dübeltechnik,Einsteiger,Befestigungtechnik,Fachplaner

546

Nachträglich installierte Befestigungen sind heute aus der Tragwerksplanung nicht mehr wegzudenken, werden jedoch häufig als nachgeordnetes Detail behandelt. Dieser Artikel ordnet Befestigungstechnik historisch, konstruktiv und normativ ein und zeigt, warum sie als eigenständiger, oft sicherheitsrelevanter Bestandteil des Tragwerks zu verstehen ist. Anhand typischer Anwendungsfälle wird deutlich, dass die Tragfähigkeit einer Befestigung nicht allein vom Produkt abhängt, sondern vom Zusammenspiel aus Planung, Systemwahl und fachgerechter Installation. Ziel dieses ersten Teils ist es, ein grundlegendes Verständnis zu schaffen, auf dem alle weiteren Betrachtungen der Befestigungstechnik aufbauen.
Lesedauer: 10 Minuten

Die Aufgabe, Bauteile miteinander zu verbinden, ist so alt wie das Bauen selbst. Schon immer musste geklärt werden, wie Kräfte von einem Bauteil in ein anderes eingeleitet werden können – abhängig vom Baustoff, vom Tragwerk und von der jeweiligen Nutzung. Was sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist nicht die Notwendigkeit von Verbindungen, sondern ihre technische Ausprägung und ihre Komplexität.

Im Holzbau entstanden aus einfachen mit Fasern gebundenen Verbindungen über Jahrhunderte hochentwickelte Fügetechniken. Zapfenverbindungen, Versätze, Dübel, Schrauben, verleimte Fugen, Fingerzinken oder eingelassene Stahlbleche folgen alle demselben Grundgedanken: Lasten müssen sicher übertragen werden, ohne das Bauteil unzulässig zu schwächen. Im Stahlbau – einer vergleichsweise jungen Disziplin – entwickelte sich die Verbindungstechnik von Gussverbindungen über Niete hin zu Schrauben und Schweißnähten, die heute den Stand der Technik darstellen. In beiden Fällen ist unstrittig, dass Verbindungen integraler Bestandteil des Tragwerks sind und entsprechend geplant und bemessen werden.

Im Beton- und Stahlbetonbau verlief diese Entwicklung anders. Lange Zeit wurden Befestigungsaufgaben „mitgedacht“, aber nicht eigenständig betrachtet. Holzleisten im Schalungsbereich, einbetonierte Gewindehülsen, Ankerschienen oder angeschweißte Kopfbolzen waren typische Mittel, um später Bauteile anzuschließen. Diese sogenannten einbetonierten Befestigungen bzw. Einlegeteile waren Teil des Bauprozesses und wurden vor dem Betonieren festgelegt. Ihre Lage, ihre Tragfähigkeit und ihre Funktion waren im Tragwerkskonzept implizit enthalten.

Mit dem zunehmenden Bauen im Bestand, mit komplexeren Gebäuden, kürzeren Planungszyklen und höheren Anforderungen an Flexibilität änderte sich diese Situation grundlegend. Immer häufiger mussten Bauteile an bereits erhärteten Beton angeschlossen werden. Damit entstand ein eigenständiges technisches Feld: die nachträglich installierte Befestigungstechnik.

Nachträglich installierte Dübel verbinden tragende und nicht tragende Bauteile mit bestehendem Beton oder Mauerwerk. Sie ermöglichen die Lastübertragung dort, wo Einlegeteile nicht vorgesehen, nicht möglich oder nachträglich erforderlich sind (Bild 1). Diese Systeme sind heute allgegenwärtig – von leichten Installationen bis hin zu hoch beanspruchten, sicherheitsrelevanten Anschlüssen. Genau hier beginnt das Missverständnis, das diesen Artikel notwendig macht.

Bild 1: Einlegeteile vs. nachträglich installierte Befestigungssysteme

Befestigungstechnik wird häufig als Detail wahrgenommen. Nicht wegen ihrer technischen Bedeutung, sondern wegen ihrer Erscheinung im Plan. Dübel sind klein, tauchen spät auf und werden oft erst dann konkret, wenn das Tragwerk bereits definiert ist. Planung und Bemessung erfolgen häufig unter Zeitdruck, werden delegiert oder pauschalisiert. Das ist problematisch, denn die Wirkung einer Befestigung ergibt sich nicht aus ihrer Größe, sondern aus ihrer Rolle im Lastabtrag.

Viele Befestigungen sind sicherheitsrelevant. Nicht zwangsläufig, weil sie Teil des primären Tragwerks sind, sondern weil ihr Versagen unmittelbare Folgen haben kann. Tragende Verbindungen wie Stützen- oder Konsolenanschlüsse sind offensichtlich kritisch. Ihr Versagen kann zum teilweisen oder vollständigen Einsturz führen und ist immer normativ sicherheitsrelevant. Weniger offensichtlich, aber ebenso relevant sind nicht-tragende Verbindungen mit sicherheitsrelevanter Funktion. Geländer, Absturzsicherungen, Fassaden- oder Vordachbefestigungen, Maschinen- und TGA-Anbauteile gehören nicht zum primären Tragwerk, ihr Versagen führt nicht zwangsläufig zum Einsturz eines Gebäudes. Es kann jedoch Menschen gefährden oder erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Genau deshalb werden auch diese Befestigungen normativ betrachtet und unterliegen klaren Anforderungen (Bild 2).

Bild 2: Befestigungstechnik ist kein Detail – sie ist Teil der Tragwerksplanung

Sichere Befestigung entsteht nie durch das Produkt allein. Sie ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Planung, System und Installation. In der Planung werden Randbedingungen definiert, Lasten eingeordnet, der Untergrund bewertet und das geeignete System ausgewählt. In der Bemessung wird nachgewiesen, dass alle maßgebenden Brucharten beherrscht werden. Das Befestigungssystem selbst bringt geprüfte Leistungswerte, definierte Anwendungsgrenzen und klare Vorgaben zur Installation mit. Die Ausführung schließlich muss die Bemessungsannahmen einhalten. Bohrung, Reinigung, Setzen, Aktivieren und Montage sind keine handwerklichen Nebenschritte, sondern Teil des Tragverhaltens. Abweichungen verändern die Wirkungsweise des Systems.

Bild 3: Planung, Produkt und Ausführung – drei Rollen, eine Verantwortung

Fehler entstehen deshalb selten im Produkt. Sie entstehen im Prozess. Wenn Randbedingungen falsch eingeschätzt werden, wenn Systeme ungeeignet ausgewählt werden oder wenn Installationsschritte nicht dem zugrunde gelegten Bemessungsmodell entsprechen, entsteht ein Bruch zwischen Planung und Realität. Genau an dieser Stelle wird deutlich, warum Befestigungstechnik kein Randthema ist.

Auch die regulatorische Einordnung folgt dieser Logik. Nachträglich installierte Befestigungen sind eine vergleichsweise junge Disziplin. Ihr Tragverhalten lässt sich nicht pauschal über einfache, vorschreibende Normen regeln. Deshalb erfolgt ihre Bewertung über systemspezifische Prüf- und Bewertungsverfahren. Europäische Bewertungsdokumente legen fest, wie ein System geprüft und bewertet wird. Die Europäische Technische Bewertung beschreibt, was für dieses konkrete System gilt. Sie ersetzt kein Verständnis, sondern bildet den Rahmen, innerhalb dessen geplant und bemessen werden darf.

Für Fachplaner:innen am Beginn ihrer Planungspraxis ist genau das die zentrale Erkenntnis: Befestigungstechnik ist kein Zubehör. Sie ist Teil des Tragwerks. Nicht jedes Detail ist gleich kritisch, aber jedes sicherheitsrelevante Detail verlangt Verständnis. Wer Befestigungen als systemische Aufgabe begreift, erkennt früh, warum Planung, Bemessung und Installation untrennbar zusammengehören – und warum sich scheinbar kleine Abweichungen in der Praxis groß auswirken können.

Dieser Artikel bildet bewusst den Einstieg. Nicht, um Lösungen zu zeigen, sondern um den Blick zu schärfen. Alles Weitere – Wirkungsprinzipien, Installation, Randbedingungen, Regelwerke – baut genau auf dieser Erkenntnis auf. Nachdem klar ist, warum Befestigungstechnik planerisch relevant ist, folgt in Teil 2 nun der nächste Schritt: das Verständnis, wie Lasten über Befestigungssysteme in den Untergrund eingeleitet werden.


Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern. 

Auswahl von Links zu den Themen:
📌 Jetzt mit der Planung starten: 👉 Hilti PROFIS Engineering
Kontaktieren Sie Hilti
Weitere Informationen zur richtigen Dübelwahl

No comments yet

Be the first to comment on this article!