DWP 10
Original Gebrauchsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Symbole
Symbole in dieser Dokumentation![]() |
Vor Benutzung Bedienungsanleitung lesen |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
![]() |
Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
![]() |
Bedienungsanleitung lesen |
![]() |
Maximaler Betriebsdruck |
![]() |
Füllmenge |
![]() |
CE Prüfnummer |
Produktinformationen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_SYM-Logo_M_DWP_10_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenWasserzuführgerät DWP 10 Generation: 01 Seriennummer:
Sicherheit
Sicherheitshinweise
- Nehmen Sie niemals Manipulationen oder Veränderungen am Produkt vor.
- Nehmen Sie niemals Manipulationen oder Veränderungen am Sicherheitsventil vor.
- Kinder und Jugendliche dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
- Füllen Sie niemals Wasserstoffperoxyd oder andere Sauerstoff abgebende Mittel ein.
- Beim Kontakt mit Werkstoffen des Wasserdruckbehälters sind explosionsartige Drucksteigerungen möglich.
- Stellen Sie sicher, dass das Wasserzuführgerät nicht über die maximale Betriebstemperatur erwärmt wird.
- Wird es über die maximale Betriebstemperatur erwärmt, sind explosionsartige Drucksteigerungen möglich.
- Beobachten Sie beim Pumpen stets das Manometer, um den max. Betriebsdruck nicht zu überschreiten.
- Entleeren Sie den Behälter täglich nach Gebrauch.
- Lassen Sie niemals Rückstände im Behälter.
- Lagern Sie das Produkt trocken und unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen.
Beschreibung
Produktübersicht
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP 10_DEU_Uebersicht.jpg)
- Behälter
- Anzeige Füllmenge
- Steckdorn
- Manometer
- Sicherheitsventil
- Pumpe
- Schlauch-Stecknippel mit Kugelhahn
- Schlauch
- Schlauch-Steckkupplung
- Auslassöffnung
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das hier beschriebene Produkt ist ein Wasserdruckbehälter für das Ausbringen von Kühl- und Spülflüssigkeiten bei Bohrgeräten, Betonsägen oder Trennschleifern. Hierfür wird im Regelfall Wasser verwendet.
Möglicher Fehlgebrauch
Dieses Produkt ist nicht geeignet für:- entzündliche Flüssigkeiten
- Wasserstoffperoxyd und ähnliche Sauerstoff abgebende Mittel
- ätzende Stoffe (bestimmte Desinfektions- und Imprägniermittel, Säuren, Laugen)
- ammoniakhaltige Flüssigkeiten
- Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- zähe, klebrige oder Rückstand bildende Flüssigkeiten (Farben, Fette)
- den Einsatz im Lebensmittelbereich
- mit fremden Druckquellen
- zur Lagerung und Aufbewahrung von Flüssigkeiten
- als Augendusche
Lieferumfang
Behälter mit Pumpe, Schlauch mit Anschlüssen, Gebrauchsanleitung.Weitere, für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Technische Daten
Der Behälterwerkstoff besteht aus Stahl mit Polyesterbeschichtung.Leergewicht |
5,2 kg |
Gesamtinhalt |
13 ℓ |
Maximale Einfüllmenge |
10 ℓ |
Technische Restmenge |
0,03 ℓ |
Maximaler Betriebsdruck |
6 bar |
Maximale Betriebstemperatur |
40 ℃ |
Arbeitsvorbereitung
Wasserzuführgerät zusammenbauen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP_10_DEU_Pruefen.jpg)
- Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob Behälter, Pumpe und Schlauch unbeschädigt sind.
- Stecken Sie den Schlauch auf die Auslassöffnung [1].
- Pumpen Sie das leere Wasserzuführgerät auf 2 bar auf [2].
- Der Druck darf innerhalb von 30 min. nicht mehr als 0,5 bar abfallen!
- Der Druck darf innerhalb von 30 min. nicht mehr als 0,5 bar abfallen!
- Ziehen Sie den roten Knopf des Sicherheitsventils zur Kontrolle [3].
- Der Druck muss entweichen.
- Der Druck muss entweichen.
Wasserzuführgerät auffüllen
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP_10_DEU_WasserEinfuellen.jpg)
- Füllen Sie das Wasser in den Behälter [1].
- Kontrollieren Sie die Füllhöhe am Schlauch [2].
- Führen Sie den durchsichtigen Schlauch mehrmals am Behälter von oben nach unten [3].
- Der Flüssigkeitsspiegel in Schlauch und Behälter gleichen sich aus. Der im Schlauch sichtbare Flüssigkeitsspiegel entspricht dann der Füllhöhe im Behälter, die Sie an der Skala ablesen können.
- Der Flüssigkeitsspiegel in Schlauch und Behälter gleichen sich aus. Der im Schlauch sichtbare Flüssigkeitsspiegel entspricht dann der Füllhöhe im Behälter, die Sie an der Skala ablesen können.
Wasserzuführgerät vorbereiten
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP_10_DEU_Pumpen.jpg)
- Schrauben Sie die Pumpe in den Behälter [1].
- Drücken Sie den Pumpengriff nach unten und drehen ihn im Uhrzeigersinn [2].
- Die Pumpengriff ist entriegelt.
- Die Pumpengriff ist entriegelt.
- Erzeugen Sie ca. 2 bar Druck im Behälter [3].
- Der maximale Druck sollte 6 bar nicht überschreiten (roter Strich am Manometer). Wird der maximale Druck überschritten, spricht das Sicherheitsventil an und lässt den Überdruck ab.
- Der maximale Druck sollte 6 bar nicht überschreiten (roter Strich am Manometer). Wird der maximale Druck überschritten, spricht das Sicherheitsventil an und lässt den Überdruck ab.
- Drücken Sie den Pumpengriff nach unten und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn.
- Der Pumpengriff ist verriegelt.
- Der Pumpengriff ist verriegelt.
Gebrauch
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP_10_DEU_Gebrauch.jpg)
- Verbinden Sie die Steckkupplung des Wasserdruckbehälters mit dem Stecknippel [1].
- Betätigen Sie den Kugelhahn.
- Die Flüssigkeitszufuhr beginnt.
- Die Flüssigkeitsmenge kann über den Kugelhahn reguliert werden.
- Die Flüssigkeitszufuhr beginnt.
- Pumpen Sie nach, wenn der Druck unter 1 bar abfällt [2].
- Ist der Behälter leer, füllen Sie ihn nach.
Nach Gebrauch
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP_10_DEU_Wickeln.jpg)
- Ziehen Sie den roten Knopf des Sicherheitsventils so lange hoch, bis der Behälter drucklos ist.
- Schließen Sie den Kugelhahn und trennen Sie Steckkupplung und Stecknippel [1].
- Verriegeln Sie den Pumpengriff.
- Schrauben Sie die Pumpe aus dem Behälter.
- Leeren Sie das Restwasser aus dem Behälter.
- Wischen Sie das Wasserzuführgerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Wickeln Sie den Schlauch um den Behälter und stecken Sie die Steckkupplung auf den Steckdorn des Wasserzuführgerätes [2].
- Bewahren Sie den Wasserzuführgerät zum Austrocknen und Lagern in trockener, vor Sonnenstrahlen geschützter und frostfreier Umgebung auf.
Wartung und Pflege
Pflege- und Instandhaltungsarbeiten
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_BILD-Objekt_System_DWP_10_DEU_Wartung.jpg)
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig.
- Wir empfehlen alle 2 Jahre eine äußere und alle 5 Jahre eine innere Prüfung, sowie alle 10 Jahre eine Festigkeitsprüfung, durch einen Sachkundigen
- Wir empfehlen alle 2 Jahre eine äußere und alle 5 Jahre eine innere Prüfung, sowie alle 10 Jahre eine Festigkeitsprüfung, durch einen Sachkundigen
- Bauen Sie die Pumpe auseinander [1] und fetten Sie den O-Ring [a] und die Manschette [b] ein.
- Führen Sie diese Wartungsarbeiten immer nach 50 maligem Gebrauch, mindestens aber einmal jährlich aus!
Hilfe bei Störungen
Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.Störungstabelle
Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Im Wasserzuführgerät baut sich kein Druck auf |
Pumpe nicht festgeschraubt |
|
O-Ring an der Pumpe defekt |
|
|
Manschette defekt |
|
|
Flüssigkeit dringt oben aus der Pumpe |
Ventilscheibe verschmutzt oder defekt |
|
Sicherheitsventil bläst zu früh ab |
Sicherheitsventil defekt |
|
Manometer zeigt keinen Behälterdruck an |
Manometer defekt |
|
Entsorgung
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/247636/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Hilti Geräte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. In vielen Ländern nimmt Hilti Ihr Altgerät zur Verwertung zurück. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.
Herstellerinformationen
Die Produkte HILTI DWP10 der Baureihe 3585 erfüllen die Anforderung der Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU und tragen die CE-Kennzeichnung.Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Garantiebedingungen an ihren lokalen Hilti Partner.