IC-BLE
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Bedienungsanleitung
Zu dieser Bedienungsanleitung
- Warnung! Bevor Sie das Produkt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die dem Produkt beiliegende Bedienungsanleitung einschließlich der Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise, Abbildungen und Spezifikationen gelesen und verstanden haben. Machen Sie sich insbesondere mit allen Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweisen, Abbildungen, Spezifikationen sowie Bestandteilen und Funktionen vertraut. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes und/oder schwerer Verletzungen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung inklusive aller Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise zur späteren Verwendung auf.
Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die beiliegende Bedienungsanleitung entspricht dem aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt der Drucklegung. Finden Sie immer die aktuelle Version online auf der Hilti Produktseite. Folgen Sie hierzu dem Link oder dem QR-Code in dieser Bedienungsanleitung, gekennzeichnet mit dem Symbol
.
- Geben Sie das Produkt nur mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:![]() |
Bedienungsanleitung beachten |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
![]() |
Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
![]() |
Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:![]() |
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung. |
![]() |
Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen. |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Symbole am Produkt
Folgende Symbole können am Produkt verwendet werden:![]() |
Das Gerät unterstützt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompatibel ist. |
![]() |
Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle für den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert. |
Produktinformationen

Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenBluetooth-Modul Set: IC-BLE
Empfängermodul: IC-RC
Fernbedienung: IC-RMGeneration 01 Serien-Nr.
Konformitätserklärung

Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitshinweise
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- Halten Sie das Produkt von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Lassen Sie das Produkt nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Moduls erhalten bleibt.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
Produktspezifische Sicherheitshinweise
- Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Falls Ihnen Mängel oder die Betriebsbereitschaft beeinträchtigende Störungen des Produkts auffallen, lassen Sie diese durch qualifiziertes Personal beheben.
- Stellen Sie eine ordnungsgemäße Montage und Fixierung des Produkts sicher.
Zusätzliche Sicherheitshinweise
- Achten Sie beim Anbringen an einem Elektrowerkzeug darauf, dass Handgriffe und sonstige Griffflächen nicht blockiert werden und Sie das Elektrowerkzeug weiterhin sicher halten können.
- Fixieren Sie die Fernbedienung nicht an rotierenden Teilen von Elektrowerkzeugen und nicht an Körperteilen, z. B. Hände oder Arme.
- Obwohl das Produkt den strengen Anforderungen der geltenden Richtlinien entspricht, kann Hilti nicht völlig ausschließen, dass das Produkt Störungen verursacht, die durch starke elektromagnetische Strahlung erzeugt werden. Das kann zu Fehlbedienungen führen. Ebenso kann Hilti die Möglichkeit von Interferenzen mit anderen Elektrogeräten (z. B. Flugzeugnavigationsgeräten) nicht ausschließen.
Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Knopfzellen
- Schlucken Sie niemals Knopfzellen. Ein Verschlucken einer Knopfzelle kann innerhalb von 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen und zum Tod führen.
- Stellen Sie sicher, dass Knopfzellen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wenn der Verdacht besteht, dass eine Knopfzelle verschluckt oder in eine andere Körperöffnung eingeführt wurde, rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
- Verwenden Sie nur die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Knopfzellen. Verwenden Sie keine anderen Knopfzellen oder eine andere Energieversorgung.
- Nicht wiederaufladbare Knopfzellen dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Die Knopfzelle kann undicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.
- Zwangsentladen, laden, zerlegen oder verbrennen Sie die Knopfzelle nicht. Erhitzen Sie die Knopfzelle nicht über die maximal vom Hersteller angegebene Höchsttemperatur. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Gasaustritt, Leckage oder Explosion, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.
- Entfernen Sie verbrauchte Knopfzellen und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß Ihrer örtlichen Vorschriften. Halten Sie Knopfzellen von Kindern fern. Entsorgen Sie die Knopfzellen NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht. Entladene Knopfzellen können undicht werden und dadurch das Produkt beschädigen oder Personen verletzen.
- Auch verbrauchte Knopfzellen können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Behandeln Sie verbrauchte Knopfzellen nicht weniger sorgfältig als neue.
- Bringen Sie eine beschädigte Knopfzelle nicht in Kontakt mit Wasser. Austretendes Lithium kann in Verbindung mit Wasser Wasserstoff erzeugen und damit zu einem Brand, einer Explosion oder zur Verletzung von Personen führen.
Beschreibung
Produktübersicht

- Bohrung für Befestigungsschraube
- LED-Anzeige
- Bedientaste Bluetooth
- Bedientaste EIN/AUS
- LED-Anzeige
- Verschlusshaken
- Verschlussgummi (Montage an Saugschlauch oder Elektrowerkzeug)
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein Bluetooth-Empfangsmodul mit Fernbedienung, das bei Hilti Saugern nachgerüstet werden kann. Es ist bestimmt für das kabellose Ein- und Ausschalten des Saugers.
Die Fernbedienung ist für die Montage an einem Saugschlauch konzipiert.
Lieferumfang
Funkfernbedienung, Empfängermodul, Befestigungsschraube (2 Stück), Verschlussgummi, BedienungsanleitungBluetooth ®
Die Bluetooth ® -Wortmarke wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Hilti Aktiengesellschaft erfolgt unter Lizenz.Bluetooth ist eine drahtlose Datenübertragung, über die zwei Bluetooth-fähige Produkte über eine kurze Distanz miteinander kommunizieren können.
Das Hilti Bluetooth-Modul ist werksseitig mit der mitgelieferten Fernbedienung gekoppelt und verbindet sich automatisch bei Inbetriebnahme.
BLE-Mute-Funktion
Die BLE-Mute unterbricht temporär die Funkkommunikation zwischen Fernbedienung und dem Empfängermodul am Sauger. Aktivieren Sie diesen Modus z. B. beim Transport in Flugzeugen, oder bei Arbeiten in z. B. Krankenhäusern.→ BLE-Mute-Funktion aktivieren : Drücken und halten Sie für 10 Sekunden die Bedientaste ON/OFF .
→ BLE-Mute-Funktion deaktivieren : Drücken und halten Sie für 3 Sekunden die Bedientaste ON/OFF .
Leuchtsignale der LED-Anzeige
Fernbedienung und Empfängermodul verfügen über je eine LED-Anzeige, die verschiedene Betriebszustände anzeigen kann.Die folgenden LED-Signale können auftreten:
LED-Signal |
Bedeutung |
---|---|
Fernbedienung oder Empfängermodul: LED leuchtet nicht |
Option A: BLE-Mute-Funktion ist aktiviert. Option B: Ladezustand der Knopfzelle zu niedrig oder das Empfängermodul ist nicht korrekt im Sauger verbaut. |
Empfängermodul: LED pulsiert (Intervall ca. 2 Sekunden) |
Fernbedienung und Empfängermodul sind gekoppelt und funktionieren ordnungsgemäß. Dieser Zustand ist der normale Betriebsmodus. |
Fernbedienung oder Empfängermodul: LED blinkt schnell |
Kopplungsmodus ist aktiv. Fernbedienung und Empfängermodul sind werksseitig miteinander gekoppelt. Bei Erstinbetriebnahme erscheint direkt die Anzeige des normalen Betriebsmodus. |
Technische Daten
Produkteigenschaften
IC-RC |
IC-RM |
|
---|---|---|
Nennspannung |
3,3 V |
3,3 V |
Nennstrom |
50 mA |
20 mA |
Batterie |
·/· |
CR2032 |
Abmessungen (L × B × H) |
62 mm × 43 mm × 14 mm |
40 mm × 37 mm × 21 mm |
Betriebstemperatur |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
Lagertemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Signalreichweite (kann je nach äußeren Bedingungen stark variieren) |
30 m |
30 m |
Bluetooth
Kommunikationsstandard |
Bluetooth® 5 |
Frequenz |
2.404 GHz … 2.480 GHz |
Maximal abgestrahlte Sendeleistung |
4 dBm |
Bedienung
Empfängermodul montieren

- Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben des Blinddeckels des Saugers.
- Entfernen Sie den Blinddeckel.
- Stecken Sie den Stecker in die Buchse.
- Beachten Sie die Codierung der Steckverbindung.
- Der Stecker ist eingerastet.
- Beachten Sie die Codierung der Steckverbindung.
- Setzen Sie das Empfängermodul in die Aufnahme.
- Befestigen Sie das Empfängermodul mit den 2 Befestigungsschrauben.
- Setzen Sie die Fernbedienung auf den Saugschlauch.
- Spannen Sie die Fernbedienung mit dem Verschlussgummi fest.
Fernbedienung und Empfängermodul koppeln
Fernbedienung und Empfängermodul eines Sets sind werksseitig miteinander gekoppelt. Sie können zwei Produkte manuell Koppeln, wenn Sie z. B. eine der beiden Komponenten austauschen oder nachrüsten. Der Kopplungsmodus wird auch aktiviert, wenn Sie den Modus BLE-Mute deaktivieren.- Drücken und halten Sie für 3 Sekunden die Bedientasten an den zu koppelnden Produkten (Fernbedienung und Empfängermodul).
- Die LED-Anzeige blinkt (Fernbedienung und Empfängermodul).
- Die LED-Anzeige blinkt (Fernbedienung und Empfängermodul).
- Warten Sie, bis der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist.
- Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die LED-Anzeige pulsiert (Empfängermodul).
- Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die LED-Anzeige pulsiert (Empfängermodul).
Fernbedienung verwenden
Mit der Fernbedienung kann der Sauger auf Distanz ein und ausgeschaltet werden. Sie können die Fernbedienung mit dem Verschlussgummi am Saugschlauch oder an einem Elektrowerkzeug befestigen. Achten Sie darauf, keine Griffflächen oder Sicherheitseinrichtungen zu versperren.- Stellen Sie den Sauger auf Bluetooth-Betrieb.
- Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Saugers.
- Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Saugers.
- Zum Einschalten oder Ausschalten, drücken Sie die Bedientaste EIN/AUS.
Batterie (Fernbedienung) wechseln
- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit einem geeigenten Werkzeug (z. B. Münze).
- Entfernen Sie die leere Batterie.
- Setzen Sie die neue Batterie mit dem +-Pol nach oben zeigend in das Batteriefach ein.
- Batterietyp: Knopfzelle CR2032
- Batterietyp: Knopfzelle CR2032
- Verschließen Sie das Batteriefach mit der Abdeckung.
Pflege und Instandhaltung
Pflege- Fest anhaftenden Schmutz vorsichtig entfernen.
- Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer trockenen Bürste reinigen.
- Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
- Regelmäßig alle sichtbaren Teile auf Beschädigungen und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion prüfen.
- Bei Beschädigungen und/oder Funktionsstörungen das Produkt nicht betreiben. Sofort vom Hilti Service reparieren lassen.
- Nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten alle Schutzeinrichtungen anbringen und auf Funktion prüfen.
Transport und Lagerung
Transport- Transportieren Sie dieses Produkt nicht mit eingestecktem Werkzeug.
- Achten Sie auf sicheren Halt beim Transport.
- Prüfen Sie nach jedem Transport alle sichtbaren Teile auf Beschädigung und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion.
- Lagern Sie dieses Produkt immer mit gezogenem Netzstecker.
- Lagern Sie dieses Produkt trocken und unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen.
- Prüfen Sie nach längerer Lagerung alle sichtbaren Teile auf Beschädigung und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion.
Hilfe bei Störungen
Prüfen Sie, ob eine Störung beim Sauger vorliegen kann und Lesen Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung des Saugers.Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.
Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
LED leuchtet nicht, wenn die Bedientaste gedrückt wird |
Knopfzelle leer |
|
Fernbedienung defekt |
|
|
LED leuchtet nicht (Geräteschalter steht auf AUTO ) |
Kabel des Empfängermoduls nicht korrekt im Sauger eingesteckt |
|
Empfängermodul nicht korrekt montiert |
||
Empfängermodul defekt |
|
|
Sauger läuft nicht an und/oder reagiert nicht auf Eingaben an der Fernbedienung |
Knopfzelle leer |
|
Verbindung zwischen Empfängermodul und Fernbedienung nicht vorhanden |
|
|
Kopplungsvorgang wurde abgebrochen oder ist fehlgeschlagen |
||
Fehlerquelle liegt beim Sauger |
|
Entsorgung

Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
Weitere Informationen

FCC-Hinweis (gültig in USA) / IC-Hinweis (gültig in Kanada)
Diese Vorrichtung entspricht Paragraph 15 der FCC-Bestimmungen und den RSS‑210 Spezifikationen der ISED.Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
- Dieses Gerät sollte keine schädigende Abstrahlung erzeugen.
- Das Gerät muss jegliche Abstrahlung aufnehmen, inklusive Abstrahlungen, die unerwünschte Operationen bewirken.